This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:添加无线电源接收器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ51222, BQ51221, BQ51020, BQ51025, BQ51003, BQ500511A, BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600189/bq25895-adding-wireless-power-receiver

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ51222BQ51221BQ51020BQ51025BQ51003BQ500511ABQ501210

向 BQ25895添加无线电源接收器的正确方法是什么。

例如、如果我们要为无线电源接收器添加 BQ51222、 我们是否会执行以下操作?

  • 将 BQ51222上的"OUT"引脚连接到 BQ25895上的"VBUS"

如果我们采用这种设计方式、这里是我的问题

  • 如果在无线电源接收器运行时将外部输入连接到 VBUS、会发生什么情况?
  • 这会导致问题吗?
  • 我们是否需要添加一些二极管来防止电流反向流动?

是否有包含以下器件的参考设计?

  • 电池充电器、例如 BQ25895
  • 无线电源接收器、例如 BQ51222
  • USB 输入

到目前为止、BQ25895一直在我们的应用中运行良好、因此我们希望继续使用它。

再次感谢您的支持。

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    bq51221/22将支持使用 AD 和 AD_EN 以及外部 MOSFET 的 USB 输入、另请参阅数据表中的图40第9.3.5节。 当对 AD 引脚施加电压时、无线电源被禁用、AD_EN 将打开 MOSFET 以向 OUT 施加电压。
    从 BQ51221/22输出、连接 BQ25895 VBUS。

    ***注-- bq51221/22是一款支持 WPC 和 PMA 标准的双模器件。 客户应查看要求、以确定是否仍需要 PMA 支持。 bq51020/21是更简单的 WPC 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的回答。

    是的、这应该起作用。

    几个后续问题

    您是否有适用于 Q1的推荐器件?

    总的来说、这就是我们要做的事情。

    1. 我们的系统具有两个器件:智能手机附件和可穿戴设备
    2. 附件为5W 或10W、可穿戴设备为<5W
    3. 对于大功率接收器、我们将考虑 BQ51003或 BQ51025
    4. 低功耗接收器 BQ51003
    5. 对于发送器、我们是否可以使用具有 BQ501210或 BQ500511A 的单个发送器?
    6. 当接收器的功率限制为10W 或<5W 时、使用更高功率的 BQ501210是否有优势?

    最后、您是否会对线圈提出建议?

    此致、

    Andrew