This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:BQ24230在 Vin 和 Vbat 范围内运行

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635512/bq24230-bq24230-operating-over-vin-and-vbat-range

器件型号:BQ24230

我们能否获得一些有关 BQ24230预期运行情况的输入、我们对数据表有点困惑?

该器件目前已是 DFM 中的消费类设备、但我们对该团队而言是新手。

提前感谢!

--

1号用例 (两节电池)

Vin = 4.2V

VBAT = 4.0V

问题:  Vin 是否 会在      Vout  连接  到 Vbat 时开始为 Vbat 充电(即 Vout = 4.0V)

--

2号用例( 深度放电)

VIN = 4.2V

VBAT = 0V (开路保护跳闸)

  Vbat 是否会在 Vout 调节到4.4V 时接收调节电流充电?   (提供:总输入电流 < 500mA)

--

用例 3 (存在充电器)

VIN = 5.0V

VBAT = 4.0V (开路保护跳闸)

  Vbat 是否会接收电荷 、 而  Vout  稳压 为 4.4V? 负载总共可以消耗1.5A 电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    情况1:您不想将 VBAT 和 VOUT 短路、因为这将绕过许多内部电路。 输出和 VBAT 被调节以执行不同的操作。 电池上几乎会有恒定电压、这可能会损坏电池。

    情况2:由于 VIN 低于4.4V、Vout 不会被调节至4.4V。 如果存在电池、则不会充电、因为 VIN 低于 Vin-DPM (4.5V)。  当电池不存在时、电池检测例程将按如下所述运行。 IBAT (det)为7.5mA。

    案例3:VBAT 检测将运行、7.5mA 将用于闭合开路。 如果负载消耗1.5A 电流、电池将以1A 电流补充电流、因为最大输入电流为0.5A。 数据表的第8.3.1.3节对此进行了说明。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    案例#1 (澄清)
    当然、我们不想将 Vbat 短接到 Vout (或 Vin)! Vout 是否会从 Vin 拉出电流? 当 Vin = 4.2V 且 Vbat = 4.0V 时。

    案例#2 (澄清)
    我的错误类型是、我意识到输出电压不能高于输入电压或 Vbat! Vout 是否为 Vin - VDP、即4.0V、同时提供 Vbat 调节电流? 让我们在这里假设总电流< 500mA、如果超过500mA、我假设它将欠压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    案例1:此器件的 Vin-DPM 电压为4.5V、因此输入电流将减小。 如果您的输入电压为4.2V、低于 Vin-DPM 电压、则输入 FET 将关闭、输出将由电池供电。
    情况2:如果 VIN 为4.2V、则不会有任何电流关闭开路保护、因为 VIN 低于 VIN-DPM 导致 INET FET 关断。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 VIN-DPM 为4.5V、之后 Iin 减少!

    您是否有电流减小的公式?

    第19页也是说明性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    我没有电流减小的公式、但我看到低于4.3V 时、在基准测试期间没有输入电流。

    此致、
    Raheem