This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177:TPS61177和61177A 之间的差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61177, TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600363/tps61177-the-difference-between-tps61177-and-61177a

器件型号:TPS61177

您好!

         由于业务问题,我的客户必须使用 TPS61177,而不是他们在项目中设计的 TPS61177A。 但是、我不能

下载61177数据表的完整版本、您能不能告诉我它们之间的差异吗、客户可以使用 TPS61177、而无需更改。

         谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    它们是相同的器件、不同的是、版本使用两个用于改善 EMI 的 LXB 引脚(引脚#16&17)、而原始器件只有一个 LXB 引脚(引脚#16)。 因此、客户请联系 mlp_marketing@list.ti.com 获取完整的数据表访问权限。 顺便说一下、您能否分享客户名称、终端设备、项目收入/增加时间?

    - Sheng