This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:SW 节点最大额定值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596405/tps54561-q1-sw-node-maximum-rating

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54561

我使用 TPS54561将50V 转换为5V。如数据表中所述、SW 节点电压不应超过-0.6V。但我的开关节点电压接近900mV。。。它是否会损坏器件。

环流二极管:V8P10-E3/86A

e2e.ti.com/.../TPS54561-SW-node.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 节点上的-0.6V absmax 规格是直流规格。 我相信、当您说您的 SW 节点电压是-0.9V、这是指 SW 波形下降沿处的振铃尖峰。 它不会影响直流规格。 此外、观察到的振铃幅度可能会随着节点的探测而变化。 确保探针的接地回路最小化。 电路板布局也会影响振铃幅度。 请根据数据表布局建议仔细检查您的布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将获得-1.6V 的负尖峰、持续440ns、同时也使用最小化的接地环路进行探测。此外还有软件 节点直流电压、即顶部开关的关断时间、自我的环流二极管起、它是-0.9V 的稳定直流电压 正向电压为0.582V @8A。我将以5V @100mA 的电流对其进行负载。请参阅 SW 节点图像 attached.e2e.ti.com/.../TPS54561-SW-node-image.pdf