This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:Vadj 和 Vsense 之间的延迟时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600456/tps92513-the-delay-time-between-vadj-and-vsense

器件型号:TPS92513

大家好。

我的客户 使用 TPS92513。

 当 ENABLE 为高电平时、LED 在500ms 后开始发光。这是正常模式。
然而、 当 ENABLE 为高电平时、LED 在5~8秒后开始发光

我想知道电势。 原因可能是什么?
您是否遇到过这样的问题?

如果您需要原理图和波形、我可以发送文件、
但数据是机密的。
请将此消息发送给以下电子邮件
电子邮件:ogane-s@clv.macnica.co.jp

我想尽快得到你的评论。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    这不是我所见过的、因此波形和原理图会有所帮助。 我还想澄清这个问题,因为描述这个问题的前两句对我来说并不完全清楚。 我将直接向您发送电子邮件

    此致、

    克林特