This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:EN 引脚

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597263/lm3435-en-pin

器件型号:LM3435

大家好、

我的客户考虑从 GPIO 控制 EN 引脚。

1)
是否可以在施加 VIN (=5V)之前向 EN 引脚施加5V 电压?
我认为这不是一种抹煞,但我想在情况下证实这一点。

2)
 将 EN 高电平应用 于 I2C 访问是否需要等待时间?
在这种情况下、我假设 VIN 之前已提供。  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我们没有测试定序。 EN 引脚上有内部上拉电阻、因此理论上无需外部使能。 但是、如果您希望在不切断输入电压的情况下禁用器件、则需要将低于0.2 x VIN 的电压置为有效以将其关断。

    2.一旦器件被启用并且 SVDD 稳定并且处于工作电压范围内(1.8V <= SVDD <= VIN)、就可以访问 I2C。

    谢谢!