This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40210:我从运行的 TI 模型出发、修改了一些参数、但设计不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210-EP, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635878/tina-spice-tps40210-departing-from-the-operating-ti-model-i-modified-some-parameters-and-the-design-doesn-t-work

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试设计一个 SEPIC 转换器、其输入电压可在15至28V 之间变化、输出电压固定在24V、负载为30欧姆。

在某个时候、ISNS 突然开始增大、并触发过流。 我减小了感应电流值、但问题仍然存在。 你可以告诉我吗?

e2e.ti.com/.../VI28VO24IL800mA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    我将研究这个问题。 您是否曾尝试增加软启动电容器以帮助限制浪涌电流? 触发电流限制时的 ISEN 引脚电压是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret

    是的、我在 SS 上尝试了更大的电容以减小启动斜坡、但我获得了相同的故障结果。

    请查看随附的 TINA 文件。 我从一个功能良好的 TI 示例(slum492.TSC)开始、我每次逐步更改一个组件、以检测问题的发生时间和原因。

    更改反馈后、输出电压变为24V、工作正常。

    更改负载电阻器后、它从8欧姆增加到29欧姆、工作正常。

    输入电压 VIN (在 TINA 文件中指定为 VG1)为10V 时工作正常、但当我将其更改为15V 时、仿真失败。

    我不明白为什么、我的推理如下:

    1) 1)转换器在非连续模式下运行、其中在固定负载下、放电时间(电感器将能量传输到输出滤波器+负载时)是恒定的、并且电感器的峰值电流也是恒定的。

    2) 2)较高的 VIN 电压仅意味着公吨更短、因此这不是与连续/非连续模式变化相关的问题。

    3) 3)同一电路在 VIN=10V 时正常运行表明这在 SS 启动斜坡上不是问题、因为在这种情况下实现了输出电压目标。

    请帮帮我。 我需要该电路使用此24V 固定负载电阻器供电、但输入电压范围为15V 至28V。

    非常感谢

    吉列尔莫(抱歉我的英语错误、我通常会说西班牙语)

    e2e.ti.com/.../slum492a4.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    我将对此进行深入研究、并将返回给您。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我想我已经尝试了所有操作、但仿真仍然失败。

    您是否检测到任何错误的组件或它是 TINA 仿真错误?

    我有点焦虑,因为我害怕制造出故障系统...

    非常感谢

    吉列尔莫

    注意:我计划使用 TPS40210-EP 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret

    好消息!!!!

    电路中的问题与 TPS40210无关!! 错误是次级侧使用二极管进行整流。 它的反向中断电压仅为40V、如果您分析电路、当 MOS 开关打开时、二极管上的电压为-(VIN+VOUT)。

    因此、当 VOUT=24V 时、只需 VIN aprox 15V 即可获得断开电压!

    谢谢!

    吉列尔莫