This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:TPS5432低侧 MOSFET 短路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5432, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596481/tps5432-tps5432-low-side-mosfet-short-circuit

器件型号:TPS5432
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

尊敬的先生

        我的客户使用 tps5432时遇到问题: tps5432低侧 MOSFET 损坏,测试结果是低侧 MOSFET 短路。 你能提出一些建议吗?

我们怀疑大灌电流会导致其阻尼。 客户电源树为:Vin=220V (TOP254)--5V-TPS5432-3.3V (用于 FPGA/TMS320F28335)。

一个 questioin:是什么时候会导致 tps5432的灌电流?

终端客户每天关闭电源、这会导致此时灌电流?

tps5432灌电流只能支持1.8A。 客户要求如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS5432看起来像 FCCM 器件、在轻负载或 Vout 高于 Vout 时灌电流会经常被使用、但 TPS5432具有反向过流保护。 是否有任何其他电源连接到输出、然后使输出电压高于输入电压? TMS320F28335

    BRS、
    Ryan