This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:TPS65094是否适用于 Apollo lake 的任何版本

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597073/faq-tps65094-is-tps65094-suitable-for-any-version-of-apollo-lake

器件型号:TPS65094

您好、先生、

TPS65094是否适用于任何版本的阿波罗湖、如 N3350、N3350 B1步进、N4200等?

还是 TPS65094适用于任何 Apollo Lake 平台?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    适用于任何 Apollo Lake 处理器。 您可以在此处找到处理器列表:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、BTW、它是否需要更新不同 Apollo Lake 平台的固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我不确定不同 APL 处理器的整体 FW 是否发生变化。 但是、对于 APL 处理器的所有引脚、PMIC 代码都是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的支持。

    C.T.