This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:如何使用 bq27742-G1生成 Panasonic NCR18650B 3400mAh 内核电池的黄金映像以供生产?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27742EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630474/bq27742-g1-how-to-generate-a-golden-image-of-panasonic-ncr18650b-3400mah-core-cell-for-production-using-the-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMBQ27742EVMEV2400

大家好、

我想知道如何使用 bqstudio 为 bq27742-G1生成 NRC18650B 单元的黄金映像。

bqstudio 为此特定单元提供两个化学 ID:一个是2012、另一个是2017。 该单元格应该使用哪一个?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mik、e

    我建议使用 gpcchem 来确定您的单元格的最佳匹配项、因为有两个 chem ID。  

    附上一个 pdf 以提供有关执行学习周期的指导。

    e2e.ti.com/.../4048.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    学习周期完成后、您可以使用 bqStudio 提取黄金文件。 您的黄金文件可以是 srec、bqfs 或 dffs。

    如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    我会检查一下、看看如何创建黄金映像。 同时、我想知道、如果我们使用任一 ID (2010或2017)、我们最好在不进行测试的情况下获取黄金映像。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    如果任一化学物质的学习周期成功完成、则可以使用提取的黄金文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx!
    因此、我们必须成功完成学习周期、以便无论使用了什么现有 chem ID 或新的匹配 chem ID、都能获得黄金映像。 对吗?

    我已阅读 CHem ID 选择工具(GPCCHEM)指南、并有以下问题供您回答:
    1.对于所需的数据日志文件、它只需要用于释放事件的数据、不需要数据吗?
    2.我们可以使用 bq27742EVM、EV2400和 bqStudio 记录所需数据吗? 如果是、如何操作?
    3.我们有一个数据采集系统,可以使用时间戳同时测量电池的电压、电流和温度。 我们可以使用它来记录所需的数据吗?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    UES、您必须成功完成学习

    不需要,你需要充电,放松期,放电,然后是放松的 persid。 请参阅 gpcchem 用户指南中的图像。
    2.是的,你可以。 按照 EVM 用户指南设置 EVM。 检查用户指南中有关如何记录数据的说明。 bqstudio 允许您记录监测计寄存器的数据、gpcchem 需要的电压电流和温度是其中之一
    3.是的,您可以,但为什么在您已经拥有 EVM、ev2400和 bqstudio 并已提供日志的情况下进行额外设置

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx!
    对于项目1:您是否意味着数据文件必须包含充电数据、休息时间、放电数据和休息时间? 如果是、由于休息时间、它将是一个大文件、对吧?

    第2.2节中的数据日志文件步骤:
    1.在室温下进行测试。 可选:如果电池之前处于不同的温度、则在测试之前让其在室温下放松2小时。
    2.使用 CC/CV 充电的电荷达到满量、使用锥形电流、例如 C/100。 使用标称 CC 充电速率和 CV 电压。 如果手机制造商指定了另一种充电方法、请使用该方法。
    3.让电池放松2小时,以达到完全平衡的开路电压(OCV)。
    4.以 C/10的速率对电池放电,直到达到电池制造商规定的最低电压。
    5.让电池放松5小时,达到完全平衡的 OCV。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    1.在我们从 gpcchem 工具中获得用于我们单元的 chem id 后,我们如何处理该 id?
    2.我们是否需要使用 bqStudio 将 id 编程到电量监测计中? 如果是、如何操作?
    3.学习周期与 ID 有什么关系? 学习周期必须使用 ID 来完成、对吧?
    4.我们必须使用什么工具来执行学习周期? bqStudio?
    5.在学习周期完成后,bqStudio 可以生成黄金映像?

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    您可以使用 bqStudio 的 Chemistry 选项卡在电量监测计上对其进行编程。
    2.是。 从 bqstudio 化学选项卡中的化学 ID 列表中选择它。
    chem id 是一个查找表、用于对电池电气特性进行建模。 学习周期会更新电池的电化学特性、即 Qmax (电池的总化学容量)、并更新电阻表以反映您的实际电池电阻。
    4. bqstudio、电子负载、电源和 ev2400。 我们有一个工具可以帮助您实现学习周期自动化。 它称为 GDK
    4.是的,您可以使用 bqstudio 的 golden file 选项卡生成黄金映像

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我获得了电池的 GPC 报告。 它说:“最佳化学 ID:2157最佳化学 ID 最大值 偏差,%:0.9"
    但我在 bqStudio 的化学特性表中找不到它。 我应该怎么做?

    顺便说一下、我在化学表选项卡中运行了"从数据库更新化学成分"、并获得了"操作成功执行"、但仍然无法在表中找到 ID 2157。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我也使用 chem 更新程序更新了 bqstudio、由于某种原因、它对我也不起作用。 您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 您可以在 产品文件夹上尝试其他版本吗?  您是否还可以尝试重新启动系统?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 bqStudio 版本是1.3.52

    您是否意味着建议的 id 应该位于 bqstudio 的化学表中? 如果电池化学成分与表中的任何化学成分不匹配、该怎么办?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    我的意思是尝试 bqstudio 产品前标中的 v1.3.76。

    您还可以使用工具返回的另一个可用的、DOD 误差小于3%的 chem ID

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我收到 GPC 错误报告、指出遇到的具体错误为:

    计算引擎似乎已挂起、因此它已被杀。

    这是否意味着您的 GPC 工具已停止工作?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我以前从未见过这样的错误。 是否可以附加您尝试上载到该工具的文件?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../orb34_5F00_Id2017_5F00_15s_5F00_SwChg_5F00_31oct17.ziphere您可以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    我更改文件夹的名称并重新提交文件。 我得到了结果。 请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../customer_2D00_report.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    我在没有任何更改的情况下重新提交了报告、但得到的报告没有错误。 该工具可能会在这段时间内完成。

    Mike