This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:FREQ/SS 引脚断开且浪涌电流重新出现

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087-Q1, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600039/tps61087-q1-freq-ss-pins-open-and-inrush-current-releted

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61087

您好!

我们正在为我们的设计制作一些 FMEA、并对 TPS61087-Q1有一些疑问。

FREQ 引脚断开时会发生什么情况?  TPS61087-Q1是否会停止工作(关断输出?)   (我们在数据表中找不到有关 FREQ 的说明。)

SS 引脚断开时会发生什么情况? 在数据表中、它表示 如果该端口处于打开状态、它将不会有软启动。 请告诉我们 、当 SS 引脚默认处于开启状态时、输出上升时间将会有多长?

如果我们不使用 SS 函数(保持打开)。 insruhh 电流是否有问题? 在设计输入电容器以保持输入电压稳定时,我们是否需要考虑浪涌电流? 在数据表中、重新要求2 x 10uF、这足够了吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您选择 TPS61087-Q1。 我们的负责工程师将在下周初回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果 FREQ 开路、TPS61087将不会停止工作。 但工作频率将在650k 和1.2MHz 之间抖动。

    2.如果 SS 引脚断开、上升时间将约为0.9ms-1ms、具体取决于输出电压。

    当 SS 打开时、启动电流将高得多。 浪涌电流不是浪涌电流、而是由输入和输出电容决定的浪涌电流。 而启动电流都由输出电容器和启动时间决定。

    对于该升压转换器、10uF 的输入电容就足够了。 但输出电容的选择应根据输出电压纹波和动态性能进行计算。 更大的输出电容器 有利于稳定性。 但启动电流会更高。 ss 电容器有助于 减小该启动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Helen、她非常乐于助人。

    对於第三项质询 ,我 很抱歉 ,我的质询不是很清楚。

    我的意思是、如果没有 SS 功能、输出电压可能会在非常短的时间内上升、这可能会导致输出电容器中产生大浪涌电流。(在我们的设计中、我们将输出设置 为12V)、我的问题是、通常、  浪涌电流是否 会影响升压稳压器的输入电压稳定性。 由于输入电压也用作 CPU 电源、   因此即使在短时间内也不会出现压降。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的输入线。 如果导线较短且较厚。 则压降将很小。

    它还取决于您的布局。 我认为将3.3V 连接到升压转换器的迹线和将3.3V 连接到 CPU 的迹线应该使用不同的迹线。 这是一个"开始"连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Helen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    请您向我们分享详细的应用信息吗? 比如什么设备? 音量?

    您可以通过电子邮件将信息发送给我、我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com