This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:TPS54A20串联电容器的问题?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596846/tps54a20-question-of-tps54a20-series-capacitors

器件型号:TPS54A20

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54A20。

我对串联电容器有两个问题。

1。
请告诉我添加容量大于(13)中计算值的 CT 时的优缺点?


2.
此外、如果输入电压下降且 CT 的电容不足、
会发生什么类型的问题、请告诉我?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    1) 1)较大的 CT 值将减少串联电容器上的电压纹波。 这通常是一件好事、因为电路正在寻找电容器作为电压源。 在满载和最低输入电压下可看到最大的电压纹波。 通常、我建议将串联电容器中的电压纹波保持在标称电压的5%左右。 较大电容值的主要权衡因素是、在开始开关之前、对串联电容器进行预充电所需的时间会更长。 这将增加从 EN 引脚变为高电平到 PGOOD 信号在软启动完成后变为高电平的延迟。

    2) 2)如果 CT 值变得过低且 CT 上存在较大的电压纹波、则可能会触发故障。 该转换器具有一个串联电容器监控电路、该电路会持续检查电容器电压是否大于 VIN 的35%和 VIN 的65%(请参阅数据表的第19/20页)。 我建议您选择足够大的 CT 以避免这种情况。

    请注意:请务必牢记电容随温度和直流偏置的降额。 我们在这里举办了一个视频培训系列、   您可以在这里找到有关如何设计转换器的更多提示和专门针对串联电容器选择的5分钟部分。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeep Shenoy:

    非常感谢您的回复。

    我可以添加一个问题吗?

    Pradeep Shenoy 答复说,『如果 CT 的值变得过低,且 CT 上有较大的电压纹波,则可能会触发故障。』


    这是什么故障?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    故障是串联电容器欠压/过压保护故障。 串联电容器监控电路跟踪串联电容器电压、以确保其处于正确范围内。 如果没有、转换器将遵循数据表第19和20页(复制如下)中所述的故障响应。

    这能回答您的问题吗?

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeep Shenoy:

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。