This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:当被接至/EN 时、/PG 允许的最大上拉电阻器

Guru**** 2567175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635206/bq24210-maximum-allowed-pullup-resistor-for-pg-when-tied-to-en

器件型号:BQ24210

尊敬的 TI 专家:

我设计了一个太阳能充电器电路、该电路具有用于~2000mAh 锂离子电池的6V/1W 太阳能电池板。

基于图 13典型应用原理图(在 SLUSA76B 的第20页)、我想:

-使用 LPCM、因此将 TS 连接到 VTSB (无热敏电阻)

-使用电池跟踪模式,因此使 VDPM 保持悬空

-启用自动充电,从而将/PG 连接到/EN

但我不需要 LED 或任何 MCU 状态指示

由于/PG 是漏极开路、我仍需要上拉至 VBAT (e2e.ti.com/.../1991028、但我不想在此浪费能量。 我的问题是:

考虑到/PG 和/EN 的组合泄漏电流、并且不违反/EN 的电压阈值、允许的最大上拉电阻值是多少?

2.高值上拉电阻器将如何影响电路的抗噪性能(GSM 模块也在板载)? 如有必要、我如何改进它?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难预测您的应用中的最大上拉电阻值、需要根据设计要求对设计进行评估。

    但是、如果我们只查看电气特性表中的信息:
    1) /EN 引脚逻辑高电平被列为1.4V 最小值、而源电流被列为2uA 最大值
    2) /PG 引脚泄漏电流最大为1uA
    3) 如果上拉电压为电池(~3V)
    500k Ω 范围内的上拉电阻可用作评估的起点。

    请注意、I-out 静态电流(电池泄漏)最大为5uA、且/EN 为高电平。

    抗噪性很难预测、需要在您的特定设计和噪声环境中进行研究。 通常、可以将滤波电容器添加到逻辑线路中。 在这个高电平时、上拉电阻器从低电平转换到高电平的时间可能是一个问题、电容器充电所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将在组件到达时立即尝试这些方法。