This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:输出电压精度

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597092/tlv1117lv-output-voltage-accuracy

器件型号:TLV1117LV

1.5V 时的输出电压精度是多少?  数据表显示、在小于1.5V 的情况下为+/- 40mV、在1.5V 至小于2V 的情况下为+/- 2%。  在1.5V 时、2%不等于40mV。  这发生在2V 时。  客户的工作电压为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日做出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户询问:

    如何将其从+/-3.33%@1.2Vout 提高到+/-2%或更高?

    这是在所有线路/负载条件下还是在器件变化范围内?

     

    对于我们的应用、在1%+2%纹波下、3.3V 电源为该1.2 LDO 供电时、我们很可能不会超过250mA。

     

    最大瞬态为~180mA、从~60mA 到~240mA  

     

    最初我们使用的 LP5907MFX-1.2/NOPB 利润率/增长不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    对于最初的问题、1.5V 输出具有±2%的额定精度。  该线指定 Vout 大于或等于1.5V。  ±40mV 线路指定 Vout 小于1.5V。

    误差的主要来源是基准电压。  因此、如图6所示、在较低的负载下、精度不会显著提高。

    非常尊重、

    Ryan