This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:ILIM 引脚

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600318/ucc25702-ilim-pin

器件型号:UCC25702

大家好、团队、

 我们能否在   不需要电流限制的应用中将 ILIM 连接到 GND?

该部件在电压模式下工作。 因此、ILIM 引脚仅用于电流保护(正常 PWM 运行不需要此引脚)。

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    感谢您对本视频的关注。 我联系了一位应用工程师以提供支持。 您很快就会听到他们的声音。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 H.Someno:
    我想您可以将 ILIM 连接到 GND。 可以了。
    但是、我不知道您不希望获得过度保护的原因。 ILIM 可通过过流保护帮助您保护 MOSFET、变压器和其他电源组件。
    我建议您仍然具有 OCP 保护。
    BR
    克宁