This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:软启动最小值 额定值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600094/tlv62565-softstart-min-rating

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62568

大家好、

您能否提供 TLV62565的软启动时间最低评级?

我们的客户将使用 TLV62565满足以下条件:
VIN=3.3V、VOUT=1.1V、IO=100mA (启动时)

此致、
沃特鲁伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定此参数、但通常可以假设变化约为50%。 您的应用要求是什么?

    此外、引脚对引脚 TLV62568/9可提供更好的性能和更长的 SS 时间、因此推荐使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    谢谢。
    他们的要求是"超过100微秒"。
    他们已经完成了对其系统的 TLV62565评估、
    因此、我们希望推广 TLV62565而不是 TLV62568/9。

    此致、
    沃特鲁伊托