This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:CAN#39;t 获取12节 LiFEP04封装的充电完成

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635243/bq34z100-g1-can-t-get-charge-completion-on-12-cell-lifep04-pack

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我在12节 LiFEP04电池组上无法获得可靠的充电完成。

电池组为38.4v 38AH、设计设为10x。

我将充电完成设置为3600mv、其余的充电参数默认设置为充电完成。

以下是充电终止的电压/充电曲线。

是否知道为什么不会发生电荷终止?

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5824.burberboard.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我们将在周一前回来。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    将您的 FC 设置更改为-1、并确保您满足充电终止条件。 确保您的充电电流低于测量仪表中编程的锥形电流。 这将确保设置 FC 标志。
    此外、为了在将来进行进一步调试、请确保包含日志文件以进行分析。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢--我们会尝试一下,然后再报告。