This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:有关设计的查询

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599733/lmr14020-q1-query-regarding-the-design

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020

我们一直在使用 LMR14020开发一种设计、用于:

VIN = 13.5V

Vout = 5V

Iout = 1A

如果我们可以使用电解电容器代替陶瓷电容器作为 Cout 和 Cin、请建议使用这些电容器的可能值。

还建议一些参数、以提高效率并降低 EMI  

请尽快恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、您可以将电解电容器用作 Cin 和 Cout。 考虑到成本、我建议 Cin 为47~100uF、Cout 小于220uF。

    顺便说一下、我是否知道您为什么要使用 E-cap?

    为了提高效率和 EMI、我建议以500kHz 等低频率运行、并在输入之前添加一些 EMI 滤波器。

    如果您需要通过 CISPR25 5类标准、我建议在下面的电路中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    非常感谢您的建议,使用电解电容器的唯一原因是陶瓷电容器的成本。
    我需要通过以下标准:
    CISPR 12.
    ISO 7637-2
    ISO 11451
    请提出与此相关的一些准则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    我想您可以在 TI.com 上搜索一些汽车 TI 参考设计、如 TIDA00699。 同时、对于 EMI 标准、我们通常需要通过 CISPR25标准...

    此致、
    文森特