This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:通过恒压模式在 bq24773上需要初始化和持续控制

Guru**** 2560120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632781/bq24773-initialization-and-ongoing-control-necessary-on-bq24773-through-constant-voltage-mode

器件型号:BQ24773

电池充电团队、

我们的客户正在使用 bq24773。  配置如下:

输入电流–1.5A
电池最大充电电压–16.8V
电池最大充电电流–1.3A
最小系统电压–10.8V

如果他们使用主机处理器对上述初始化设置进行编程、 当电池充满电时、处理器会继续监控 bq24773、当电压达到最大电压时、是否需要让主机处理器在恒流级的末尾更改设置?  要问另一个问题、bq24773在进行恒定电流和恒定电压控制时是否需要任何额外的主机配置?

我看到数据表中的注释,在卸下电池时必须禁用充电,但它看起来不像任何其他正在进行的控制。  请确认。  
谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24773的输出电压和电流可通过 I2C 命令进行设置。 主机处理器 在进行恒定电流和恒定电压控制时不需要任何额外的主机配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的重播。 我对此有几个问题。 您是否意味着主机无需发送任何额外命令来切换 CC 和 CV 模式? 如果是这样,主机是否仍需要在 CV 模式下逐步手动降低充电电流,每步为64mA?
    根据我的测试、我发现如果我让充电 IC 自行工作、电池会变得很热。 如果此 IC 可以自动管理 CC 和 CV,那么在充电过程中,电池怎么会变热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    mReg.ch 0 =(CH0_LOW_POWER_ENABLE |
    CH0_Watchdog_175SEC_DEFAULT |
    CH0_IDPM_AUTO_DISABLE |
    CH0_SYSOVP_claer |
    CH0_AUDIO_FRQ_DEFAULT |
    CH0_switching_FRQ_1200KHZ |
    CH0_ACOC_setting_disable |
    CH0_LSFET_OCP_290MV |
    CH0_learn_disable |
    CH0_IADP_Ratio_40X |
    CH0_IBAT_Ratio_16X |
    CH0_RESERVE_BIT2 |
    CH0_IDPM_ENABLE |
    CH0_INHIBIT_ENABLE);

    mReg.ch =(CH1_RESERVE_BIT15_13 |
    CH1_RSNS_Ratio_1_1 |
    CH1_IBAT_ENABLE |
    CH1_PMON_ENABLE |
    CH1_PMON_GAIN_DEFAULT |
    CH1_RESERVE_BIT8 |
    CH1_CMP_REF_DEFAULT |
    CH1_CMP_POL_LOW |
    CH1_CMP_DEG_2US |
    CH1_LATCHOFF_DISABLE |
    CH1_BATFET_ENABLE |
    CH1_DELOAD_DISABLE |
    CH1_AUTOWAKEUP_ENALBE);

    mReg.ch 2 = 0;

    mReg.p0 =(P0_ITHRESHOLD_150 |
    P0_IDEGLITCH_TIME_100US |
    P0_OCP_200 |
    P0_VSYS_1 |
    P0_PULSE_EXT_DEFAULT |
    P0_PW_12ms |
    P0_HOST_IDLE |
    P0_INOM_1ms |
    P0_RESERVE_BIT0);

    mReg.P1 =(P1_IDCHG_16384MA |
    P1_IDCHG_TIME_100US |
    P1_RESERVE_BIT7 |
    P1_Comparator_disable |
    P1_ICRIT_ENABLE |
    P1_INOM_DISABLE |
    P1_IDCHG_DISABLE |
    p1_VSYS_DISABLE |
    P1_BATPRES_DISABLE |
    P1_ACOK_DISABLE);

    //特性电流1.344 A
    mReg.chargeCurrent =(I_Add_1024MA | I_Add_256MA | I_Add_64MA);

    //最大特性电流16.896 V
    mReg.maxVoltage =(V_MAX_ADD_16384MV | V_MAX_ADD_512MV);

    //最小系统电压10.752V
    mReg.minVoltage =(V_MIN_ADD_8192MV | V_MIN_ADD_2048MV | V_MIN_ADD_512MV);

    //输入电流1.536A
    mReg.inputCurrent =(IN_I_ADD_1024MA | IN_I_ADD_512MA);


    这是我们当前的寄存器设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大充电电流16.896 V 应为最大充电电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机无需发送任何额外命令即可切换 CC 和 CV 模式。 充电器提供 CC 和 CV。 如果 CC 模式电流或 CV 模式电压错误、这与充电器有关。 如果电压和电流均正确、则电池过热与充电器无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否帮助验证上面发布的寄存器设置、以查看所有设置是否满足要求? 此外、您还需要哪些详细信息来验证 CC 和 CV 模式之间的切换?
    CC 模式工作正常、但我们不知道何时/如何切换到 CV 模式。
    1.是否有任何寄存器显示充电器 IC 处于 CC 或 CV 模式?
    2、假设它进入 CV 模式、电流如何降低、直至停止充电? 我们想了解步降率。
    3.是否有任何寄存器显示充电器 IC 是否完成其 CV 模式的状态? 在此状态下、电池应该已满。

    请帮助我们解决此问题。

    此致、
    伊布拉姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有什么问题? 您不断询问 CC、CV 模式。 再次说明、主机无需发送任何命令即可从 CC 模式切换到 CV 模式。 bq24773不报告它在 CC 或 CV 上。
    如果处于 CV 模式、则充电电流会由于电池电压变化及其内部电阻而下降。
    电池已满或未满、主机需要通过监测计 IC 进行检查或根据电池组制造商的输入创建算法。