This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114-Q1:自由运行和外部同步

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600258/tps57114-q1-free-run-and-external-syncronization

器件型号:TPS57114-Q1

你(们)好

此器件允许自由运行(内部时钟)操作和外部同步操作。

是否可以在启动和稳定运行之间切换时钟频率和运行模式?

例如、在启动时、RT 引脚电阻器将其设置为1MHz。 然后、在启动后、它由外部时钟同步至1.8MHz。

这种用法是否适用于此器件?

(我知道,如果我们更改开关频率,则需要考虑电感器和电容器以及其他外部组件。 )

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在启动后从自由运行更改为同步时钟操作。  如果您大幅更改时钟频率、则可能会对输出电压产生一些干扰。  如果在操作期间切换回 RT 模式、请务必小心。  当 PLL 重新同步时、开关频率将会非常低。