This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP3428DNTR-G1 (1.5Mhz、1A 降压直流/直流降压转换器)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600188/ap3428dntr-g1-1-5mhz-1a-step-down-dc-dc-buck-converter

您好!

我们使用"AP3428DNTR-G1"设计了一个电路。 我们所需的输出为3.3V、但我们得到的电压大约为3.15V。

以下是支持组件器件型号:
电阻器430K = ERJ-1GEJ434C
电阻器100K = ERJ-1GEF1003C
电感器2.2uH = NRS2012T2R2MGJ

请告诉我们设计或组件选择中的错误。

谢谢、此致、
Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul:

    非常感谢您的提问。
    但是、我觉得您的问题应该直接向 Diodes Inc.提出 但我们一定乐意帮助您找到 TI 的替代降压转换器。

    此致、