This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:TPS65235-1EVM-694的 L2

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599885/tps65235-1-about-l2-of-tps65235-1evm-694

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

我们的客户想知道 TPS65235-1EVM-694上的 L2功能。

那么、为什么需要这个电感器呢?

而且、即使不放置电感器、也不会发生邪恶吗?

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C12、L2、R0构成隔离电路、使 VLNB 节点和 VOUT 节点相互隔离。

    当 IC 向 Vout 发送音调时、Q1将导通并绕过该隔离电路;

       当其他 IC 发送 Vout 上的音调时、Q1关断、隔离电路将避免因 VLNB 低阻抗节点衰减音调。

    简而言之、 隔离电路的功能 是通过直流并阻断交流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru