This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088:直流/直流转换器设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600079/webench-tools-lm5088-dc-dc-converter-design

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想设计一个输入电压为40V 至70V、输出电流为12V/5A 的直流/直流转换器。 我搜索了 TI 网站并找到了适合的 LM5088。 然后、我使用 WEBENCH 工具进行仿真并获取组件值。 现在、我能否实现相同的 WEBENCH 值以开始我的设计? 我是否应该遵循确切的布局指南? 如果我想更改 PCB 的外形尺寸该怎么办? WEBENCH 设计是否包含输入/输出保护?

或者、是否有符合我要求的其他 IC /解决方案? 请回复。

谢谢、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    A)是的、您可以从设计的 Webench 值开始。
    b)在数据表中、是您应遵循的 PCB 布局指南。 您也可以订购 EVM、然后根据自己的需求更改组件。 请确保所有高电压组件、例如输入电容器、都具有适用于70Vin 设计的100V 的足够额定电压。
    c) LM5088具有数据表中所述的多种内部保护。 LM5088 Webench 设计原理图不包含额外的外部保护或 EMI 滤波器。 可以在 Webench 工具中添加 EMI 滤波器。
    d)在 LM5088的产品文件夹中、您可以找到白皮书 www.ti.com/.../slyy104.pdf
    这展示了 LM5116同步降压控制器替代产品。

    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的回复。 实际上、我有一个使用 ROHM 的 BD9611MUV 设计的直流/直流转换器。 当我在53v 下多次执行热插拔时、转换器 IC 有时会出现故障。 该转换器 IC 的绝对最大值为60V。 恐怕我在边界区域使用转换器、这就是它失败的原因。

    现在、我找到了 LM5088、它可以接受高达75V 的输入、这远远高于我的输入电压电平。 因此、考虑到 WEBENCH 设计值、我可以在设计中考虑哪些其他注意事项、以便它不会在测试中失败、例如(i)带载或不带载时多次热插拔、(ii)过载等?

    谢谢您、

    桑托什