This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:LP3878-ADJ:引脚兼容的替代产品、可在3.3V 时提供更大电流?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600130/lp3878-adj-lp3878-adj-pin-compatible-replacement-for-more-current-at-3-3-v

器件型号:LP3878-ADJ

您好!


LP3878-ADJ 是否有引脚兼容的替代产品可提供800mA 以上的电流?  谢谢。

73、
Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    我不知道具有较高额定电流的 LP3878-ADJ 引脚兼容 LDO。

    非常尊重、
    Ryan