This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:AGND 和 PGND

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597170/tps548a20-agnd-and-pgnd

器件型号:TPS548A20

您好!

         在 TPS548A20 数据表中、引脚22连接到散热焊盘、然后散热焊盘连接到 PGND。 但在 EVM 原理图中、引脚22连接到 AGND。 它们的正确之处是什么? 如何通过 AGND 和 PGND 连接到引脚22 GND、引脚27 GND1、引脚28 GND2? 谢谢你。  

BR

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您遵循数据表中的建议。 EVM PCB 设计用于容纳 IC 的 PMBus 和非 PMBus 版本。 您可以将引脚22直接连接到 IC 下方的散热焊盘。