This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:寻找复位/看门狗 IC 替代产品

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599771/tps3850-looking-for-reset-watchdog-ic-alternative

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: TPS3828

您好!

我的一位客户正在寻找具有以下规格的复位/看门狗 IC:

  • 2V 电源故障复位
  • 100ms WDT 超时
  • 200ms 复位脉冲
  • 开漏输出

为此、我建议使用 TPS3850、但此处需要通过 SET 引脚停用 WDT。 客户对此功能不满意。 我们是否有一个类似的器件在第一个上升沿出现时激活 WDT?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    TPS3850是一个不错的选择。 是的、您可以使用 SET 引脚禁用、但如果您需要100ms WDT 超时、则无需禁用 WDT。 使用 SET 引脚禁用是非常可取的、因为这可以在大多数看门狗器件无法实现的正常电路运行期间完成(如果 WDI 引脚在其他器件的布局中固定为高电平或低电平)。

    我们的其他器件允许您将 WDI 引脚悬空(或高阻抗)以禁用、这些器件是 TPS382x 系列器件、其中 TPS3828是开漏输出选项。

    请告诉我有关看门狗禁用功能的更多详细信息、以便我更好地为您提供帮助。 谢谢!

    Michael