This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:有关工作表设计示例中公式的问题第37页公式47。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596345/tps54160-question-about-equation-in-design-example-of-worksheet-page-37-equation-47

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: TPS54620

我编写了一个 C++程序来尝试计算 数据表中的等式47

无法将数据表公式粘贴到中、但我将为您提供 C++代码和输出、以显示计算机的计算结果。

以下是该公式的输入:

//将 RLOAD 设置为10欧姆
R_LOAD = 3.3 /.33;//电流的十分之一
COUT <<"R_LOAD ="<< R_LOAD << endl;
Cout <<"fc ="<< fc << endl;
Cout <<"cout ="<< cout << endl;
COUT <<"PI ="<< PI << endl;
COUT_Resr = 10.0e-3;
COUT <<"Cout_Resr ="<< COUT_Resr << endl;

C 程序输出的值:

降额后 COUT = 4.7e-05
FP_MOD = 1539.22
PI = 3.14159
COUT = 4.7e-05
FZ_MOD = 338628
FC_max = 45353.6
FC_min = 7696.08
FC = 45000
R_LOAD = 10
FC = 45000
COUT = 4.7e-05
PI = 3.14159
COUT_Resr = 0.01


G_MOD_fc = 67.773 值返回

C++公式

G_MOD_fc_numerator = gm_ps * R_load *(2.0 * pi * fc * cout * COUT_Resr)+ 1.0);
G_MOD_fc_Tagetin =(2.0 * pi * COUT *(R_load + COUT_Resr))+ 1.0;
G_MOD_fc = G_MOD_fc_numerator / G_MOD_fc_pinar母;
//
COUT <<"G_MOD_fc ="<< G_MOD_fc << endl;

G_MOD_fc = 67.773 //根据 C++程序计算得出的输出

数据表中的预期答案是

对于示例问题、分频频率下的调制器增益为0.542。 下一步

这位于 数据表的第37页。

感谢您对此提供的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gm_ps = 6

    gm_ps 为6.0安培/伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分母中缺少 FC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yang、

    我想转到应用手册中的另一个公式:

    公式51和48计算 R_C 值。  当我将这些值插入到方程中时、公式51的数字似乎是错误的、这里是  

    我正在使用的 C 代码:

    //51.

    双 R_C;
    双 gm_ea;
    双 VREF;
    FZ_MOD = 338.0e3;
    gm_EA = 97.0e-6;
    VREF = 0.8;
    G_MOD_fc = 0.542;
    COUT <<"FZ_MOD ="<< FZ_MOD << endl;
    COUT <<"gm_EA ="<< gm_EA << endl;
    COUT <<"VREF ="<< VREF << endl;
    COUT <<"VOUT ="<< VOUT << endl;
    COUT <<"G_MOD_fc ="<< G_MOD_fc << endl;
    //R_C =( VOUT )/( G_MOD_fc * fc * gm_EA * VREF );// 51 fZ_MOD
    //cout <<(G_MOD_fc * FZ_MOD * gm_EA * VREF)<< endl;
    R_C = VOUT /(G_MOD_fc * FZ_MOD * GM_EA * VREF);// 51 FZ_MOD
    COUT <<"R_C="<< R_C << endl;
    R_C =( VOUT )/( G_MOD_fc * gm_EA * VREF );// 48
    COUT <<"R_C="<< R_C << endl;

    以及我在公式中使用的输出或值:


    FZ_MOD = 338000
    gm_ea = 9.7e-05
    VREF = 0.8
    Vout = 3.3
    G_MOD_fc = 0.542
    R_C = 0.232133
    R_C = 78460.8

    预期值为  

    •kΩ= 76.2 μ F

    但对于等式51、它非常小:

    方程式48似乎合理。  应用手册建议在本示例中使用方程式51:

    预期值:

    对于示例问题、ESR 零点的频率高于交叉频率
    公式50至公式53用于计算补偿组件。 在本例中、是
    计算出的组件值为:
    •kΩ= 76.2 μ F
    •CC = 2710pF
    •Cƒ= 6.17pF

    这位于 TPS54160.pdf 数据表的第38页。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个等式似乎是错误的:从上面的帖子中

    R_C = VOUT /(G_MOD_fc * FZ_MOD * gm_EA * VREF);


    程序的输出值是
    R_C = 0.232133
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 SLVS9492.pdf (标题位于顶部 TPS54620。  授权的

    TPS54620 4.5V 至17V 输入、6A 同步降压 Swift 转换器

    计算本应用手册中的2类补偿电阻 R4

    第 28页上有一个公式  、编号35

    R4_num = 2.0 * PI * fc * VOUT * COUT;
    r4_denom =( gm_ps * gm_ea * VREF );

    R4 = R4_num / R4_denom;

    我可以在球公园中获得电阻、尤其是当我更改 fc = 36500时

    保持所有其他参数不变。

    双精度 r4_num;
    double r4_denom;
    //双 R4;

    //fc = 0.1 * f_sw_Hz;
    FC = 36500.0;

    R4_num = 2.0 * PI * fc * VOUT * COUT;
    r4_denom =( gm_ps * gm_ea * VREF );

    R4 = R4_num / R4_denom;


    Cout << endl << endl << endl << endl;


    Cout <<"fc ="<< fc << endl;
    COUT <<"VOUT ="<< VOUT << endl;
    Cout <<"cout ="<< cout << endl;
    COUT <<"gm_ps ="<< gm_ps << endl;
    COUT <<"gm_EA ="<< gm_EA << endl;
    COUT <<"VREF ="<< VREF << endl;
    Cout << endl;

    COUT <<"R4_num ="<< R4_num << endl;
    COUT <<"R4_denom ="<< R4_denom << endl;
    COUT <<"R4="<< R4 <<endl;

    C++输出的结果


    FC = 36500
    Vout = 3.3
    COUT = 4.7e-05
    gm_ps = 6
    gm_ea = 9.7e-05
    VREF = 0.8

    R4_num = 35.5701
    R4_denom = 0.0004656
    R4 = 76396.2

    当 fc 保持在45000时

    R4_num = 43.8535
    R4_denom = 0.0004656
    R4 = 94187.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意这一点作为对第一个问题的答复。  我希望听到更多关于下一个问题的信息。