This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600134/converter

主题中讨论的其他器件:LM25118LM3481

尊敬的 TI:

我需要一个能够将(11-35V DC)输入电压更改为 (16V DC)输出电压 电流1.5-2A 的转换器。

它可以是非隔离式的、也可以是隔离式的。请提出建议。

谢谢、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    感谢您考虑 TI 为您提供电源解决方案。 由于您的 Vo 在 Vin 范围内、因此您需要降压/升压或 SEPIC 拓扑。 对于您的特定电压范围、您可以考虑降压/升压拓扑中的 LM25118、或 Sepic 中的 LM3481。 请使用 TI Webench 在线工具来帮助您进行设计。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI