This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:自举电容器选择

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599893/tps53513-bootstrap-capacitor-selection

器件型号:TPS53513

我们是否可以将0402尺寸、X7R、50V、0.1uF 电容器用于自举电容器?

如果您有自举电容器选择标准、请告诉我。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0402正常。 对于该电容器、您需要考虑其值,电压速率、温度范围。尺寸不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否需要考虑直流偏置特性?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们需要考虑直流偏置,但对于此应用,引导电容器由 LDO 充电(接近4.8V),电容器变化仅为5%。 考虑到直流偏置、0.1uF 就足够了。