This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 ev2400接口(在 bqstudio 软件中)读取 bq25120到 i2c 的默认寄存器时发生故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25120, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634458/fault-in-reading-default-registers-of-bq25120-through-i2c-using-ev2400-interface-in-bqstudio-software

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25120EV2400

你(们)好

  IAM 尝试使用 bqstudio 软件通过 ev2400的 i2c 接口读取 bq25120的默认寄存器值、以查看这些值、但问题是我们没有获取寄存器的默认值。默认 values.ca中有一些更改、任何人都可以帮助我对其进行排序。

     IAM 随附 bqstudio 输出的屏幕截图 I got.please 可帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在加电后立即检查它? 您能否确保在执行此操作时器件上没有负载。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应
    是的、我在加电后立即检查此问题、是的、device..ca上没有负载、您可以帮助我解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将电池连接到 bq25120、则充电器状态显示为就绪、如果我们移除负载充电器状态则显示为故障、这种情况是否正常。
    2.CD 始终显示为 HIGH (禁用芯片)、尽管我们已将其下拉至 bq25120电路板。


    IAM 附加了我在连接 battery.please 后获得的 bqstudio 输出屏幕截图、帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将电池连接到 bq25120、则充电器状态显示为就绪、如果我们移除负载充电器状态则显示为故障、这种情况是否正常。
    2.CD 始终显示为 HIGH (禁用芯片)、尽管我们已将其下拉至 bq25120 电路板。

                  IAM 随附  了我在连接电池后获得的 bqstudio 输出的屏幕截图。请在 this..please 帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到您发布的第一张图片与其他图片之间有一些差异。 在第一个图像中、INT 功能未启用。 默认情况下、应启用此功能、我在您发布的其他图片中看到它已启用、因此在启动后可能已更改此功能。 寄存器0x03h 位1中的充电使能也是如此。 第一张图片中禁用了充电、但另一张图片中启用了充电。 电池的存在不应更改此设置。 此外、BUVLO 在第一个中为2.8V、在第二个中为3V。 这在启动后似乎也发生了变化、因为插入电池应该会改变这种情况。 当电池不在时、bqstudio 中的启动后似乎发生了一些变化。 您能否移除电池并确保 bqstudio 上未进行任何更改、然后再次检查默认寄存器?

    此致、
    Sharafadeen Raheem