This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /从外部电源为 VP 供电

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600056/bq76pl455a-bq76pl455a-powering-vp-from-external-source

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我知道、模拟电源 VP 由 bq76PL455A 本身通过 NPN 晶体管进行调节。 但是、现在我的客户询问它是否可以由外部电源供电、因为它们的面积有限、因此需要移除 NPN 晶体管。 在这种情况下、我了解我们需要观察电源序列和电压范围。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    通常情况下,我们不建议卸下 VP 稳压器,只建议从外部为 VIO 供电....


    但是、在技术上可以实现、假设观察到电源序列和额定电压。 对于桥接(基极)器件、与堆叠器件相比、这种实现方式更容易。 对于堆叠器件、它将非常具有挑战性、因为您需要具有隔离电压、并确保堆叠器件上的电源电压与从基础器件发出菊花链的唤醒脉冲一致。

    因此、对于电桥 IC、我们不推荐使用它、但它是可能的...对于堆叠器件、最好保持 NPN 稳压器存在。