This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:输出问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600099/tps62160-q1-output-issue

器件型号:TPS62160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62150A

您好的团队:

客户在 ADAS 系统中使用 TPS62160Q1。

此应用为5V 输入和3.3V 输出。 但是、它们会进行一个实验、将输入更改为3V、这将使输入低于输出。 则输出也将变为3V。 但经过一段时间后、输出也会发生变化。

然后、输出如下所示:

黄色线是电源的输入。

绿色线是 TPS62160Q1的输入。

蓝色线是 TPS62160Q1的输出。

可以帮助我检查它是否正常?

有什么解决方法?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这正是 D/S 第10页所述的内容 当 Vin 下降时、在100%模式下 Vout 也会下降。

    此外、您的原理图是 TPS62150A。