This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tps563219:Tps563219 EN 导致 PG 高电平或低电平

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599690/tps563219-tps563219-en-cause-the-pg-hight-or-low

器件型号:Tps563219

如果 Tps563219 EN_Pin 电压低于阈值电压、PG_Pin 被拉至低电平或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hermes:

    您可以将 PG 内部视为受控 N MOSFET。 当输入电压高于 UVLO 时、有内部电源可供驱动。 在这种情况下、如果 Vin 高于 UVLO、则 PG 引脚将反映 FB 引脚上输出电压的情况。 由于未施加 EN 高电平、因此 PG 引脚具有低阻抗、这意味着被拉至低电平。 谢谢!

    最棒的
    Anthony