This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78pl116;有关软件包配置的问题;更换新的 bqpl116 IC;从正常软件包克隆配置

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633884/bq78pl116-bq78pl116-problem-about-pack-configuration-replace-new-bqpl116-ic-clone-configuration-from-normal-pack

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

大家好:

  我有一个正常的和带有 bq78pl116 IC 的去磁包、它们都是相同的、我已经为去磁包更换了一个新的 bq78pl116 IC。我已经测试了与 bqwizard 文件连接的已修复的 IC。与 bqwizard 通信是可以的。我想配置已修复的 IC 一个与正常 IC 相同、即克隆。您是否有一些好主意来帮助我使具有新 IC 的电池组正常工作?

 我是售后技术人员。我只是想找到一种方法将功能克隆到修复后的功能。提前感谢您。

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw、您好!

    获取一个良好的功能单元并提取.TMAP 文件、然后将其加载到您的器件上。 有关如何提取和加载文件的说明、请参阅下面的用户指南。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onlyx 您好:

    感谢您提前重放。我已经阅读了有关 EVM 的此类文件。我发现.TMAP 的文件仅包含了有关配置的部分信息。我认为我应该运行"File->Pack configuration (.dat、.TMAP、.aux、.sbd)-> Save Pack configuration (only)"以从正常电池组获取.dat 文件、然后再运行 将这样一个.dat 文件下载到我在 EVM.RIGHT 上替换过的新 bq78pl116 IC 中?
    此致。
    Shaw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 您好:

    我从普通包中导出.dat 文件、并将此文件下载到新的 bq78pl116中。我为电池充电并放电了几个周期。我可以发现泵在这一过程中工作正常。但今天、当我再次充电时、我发现泵始终是"无"的、有 一些4.0V 电芯、同时在同一个电池组中有一些3.6V 电芯。但我无法找到泵工作、即使它们之间的电压不同。我甚至发现 COV 情况存在问题。如何使泵再次正常工作?

    非常感谢您的参与。

    此致。

    Shaw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!
    在测试电路板时、您能否确保电池电压都相同。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx 您好:

      感谢您重放。我为电路板更换了新的 bq78pl116 IC。然后、我将此类电路板连接到虚拟负载、该负载基于 EVM 用户指南文件中的说明。同时、我在这样新 的 bq78pl116中下载了.TMAP 文件并进行了校准 温度。然后我将.dat 文件下载到这样的 IC 中。在充电几次之后。我发现了这样的问题。当电池电压相同时、如何测试电路板?您想帮助我展示这样的过程吗?

     

      提前非常感谢您、Onyx。

     

     谨致问候。

     Shaw