This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239E:关于 TPS54239E

Guru**** 2639165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54239E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599816/tps54239e-about-tps54239e

器件型号:TPS54239E

你(们)好

我收到了客户关于 TPS54239E 的问题。
・您能告诉我 TPS54239E 的最大占空比吗?
・我可以使用15uH 的电感器吗?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    以下是我的意见:
    使用15uH?

    我之前看到客户使用大电感器、相位裕度仍然很好。 对于较大的电感器、问题来自环路响应。 电感器越大、相位裕度越小、带宽越低。 同样、对于相同的电感器尺寸、较大的值会有较小的饱和额定值、这也是另一个问题。 使用它进行设计时、请仔细检查环路响应。 我建议仅遵循数据表表中的值。 验证无问题。

    最大占空比?

    您可以使用最小关断时间来计算最大占空比。 对于600kHz 典型值、最大占空比约为81%。

    最棒的
    Anthony