This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输出功率限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599686/ucc28070-output-power-limit

器件型号:UCC28070

您好!

我想设计一个具有 UCC28070的交错 PFC 电路。 输入线路电压范围为180至270伏。 直流输出电压为380伏、最大输出功率约为7kW。

我对我的设计有两个问题。

1) 1) UCC28070本身是否仅根据 IGBT 的电流额定值和 PFC 电感器设计来限制输出功率或我设计的输出功率?

2) 2)我曾经成功设计出具有 UCC28070的3kW 输出功率 PFC 前置稳压器。 我能否在新设计中使用与3kW 设计相同的电压和电流环路补偿?

谢谢。

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您对 TI 产品的关注、我已要求我们的应用工程师回答您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28070只是一个控制器、它不会限制输出功率、输出功率取决于您的功率级设计。

    2.由于负载和功率级发生变化,环路补偿应重新调整。