This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:如果 TPS3813#39;s WDT 可以连接到 Arm#39;s GPIO?

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597217/tps3813-if-tps3813-s-wdt-can-be-connect-to-arm-s-gpio

器件型号:TPS3813

我想控制 Arm GPIO 的看门狗延迟输入。   因此、我将 WDT 连接 到 Arm 的 GPIO 并输出高电平(2.5秒超时)。 但在上电后、会反复地对 Arm 进行重新寻回。 我能理解

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 GPIO 向 TPS3813的 WDI 发送至少3us 宽的脉冲。 只要脉冲到达 WDT 引脚(GND、VDD 或电容器)配置设置的看门狗窗口内、器件就不会复位。

    Michael