This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76pl455A-Q1电池监控芯片 NPN LDO 无法正常工作

Guru**** 2561040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596596/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-battery-monitoring-chip-npn-ldo-is-not-working-properly

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我们在设计中使用了 bq76pl455A-Q1电池监控芯片、因为 BMU 芯片由48V、3AH 电池(15节电池)供电。

NPN LDO 设计为5V、但我们在 LDO 输出端获得的是8.5V、而不是5V。

请参阅以下电路、帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriyaprakasam、

    感谢您提供电路.... 它似乎没有正确连接。 可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Wiest:


    请查找下面的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery-Monitoring-IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Suriyaprakasam、

    您能否检查 VP 和 NPNB 的连接?

    我认为原理图看起来不错...除非我错过了一些东西、否则我认为您很好地遵循了我们的建议。

    我们接下来看看下一个领域

    现在、我担心 NPNB (驱动 bjt 的引脚)和 VP (其中电压被"采样"并输入到 BJT 控制环路)。 这可能与布局相关(噪声耦合、寄生效应等)、从而导致问题、也可能与制造相关(例如、不良的焊接连接/过孔)。 等)。

    您是否在 BJT 引脚处测量8.5V 电压? 还是在 pl455上的 VP 引脚上? 它们应该是相同的、但我认为值得检查。

    无论它是如何发生的...该 IC 无疑会受到损坏。 如果 VP 调节为>8V,则 VDIG 和 VIO 将与它们支持的内部电路一起油炸。

    这是一次性的、还是您一直看到的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    是的、您答对了、我在 Vp、VDIG、VDIO 上获得恒定的8.5V 输出

    我还有一个关于 NPN LDO 的问题

    是否需要 BMU 唤醒才能打开 NPN LDO? 还是 VTOP 电压足够高?

    我们能否通过读取一些特殊寄存器来测量芯片的芯片温度?

    谢谢、此致、

    Suriyaprakasam C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suriyaprakasam

    器件中的 VDIG 和 VIO 电路肯定会以恒定的8.5V 电压损坏、我建议更换 IC。

    VTOP 应存在、但稳压器需要一个唤醒脉冲才能导通。

    您可以通过将数字芯片温度和模拟芯片温度包含在 ADC 测量中来测量它们。

    设置 CHANNELS 寄存器的位7和位6包括裸片温度读数。