This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS57112-Q1:TPS57112-Q1反向恢复损耗

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634584/webench-tools-tps57112-q1-tps57112-q1-reverse-recovery-loss

器件型号:TPS57112-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想了解 TPS57112的反向恢复损耗。  是在 webench 仿真中建模的反向恢复损耗。   webench 在2.35MHz 开关频率下使用什么来实现反向恢复损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、已在 webench 仿真中对反向恢复损耗进行了建模。

    您能否详细说明第二个问题、因为器件的最大开关频率为2MHz?

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以2.35MHz 运行部件。  如果您可以很好地估计该频率下的反向恢复损耗。  否则、您能否提供2MHz 的反向恢复损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    针对输入条件(标称值)
    Vinmin = 3V、
    Vinmax = 6V、
    Vout = 1.2V
    Iout = 1.7A、
    TA = 30、
    Fsw = 2MHz

    反向恢复损耗= 0.04435W

    谢谢、此致、
    阿图尔