This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:数据表中缺少数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599991/tps562208-missing-data-on-datasheet

器件型号:TPS562208

团队、

我有一位客户请求了上述器件某些图上的其余数据。 在 TPS562208的数据表中、有一系列与器件相关的曲线、虽然该器件的额定电流为2A、但这些曲线仅延伸至1A。 是否可以获得这些曲线的其余数据、并可能修复数据表以显示此信息? 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的联系。 我已经向您发送了一封电子邮件、其中包含了完整的效率数据。 对于 DS、我将检查是否可以修复它。 谢谢!

    最棒的

    Anthony