This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65261-1:实施设计似乎已损坏

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629272/webench-tools-tps65261-1-implementing-a-design-seems-to-be-broken

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: TPS65261

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我最近试过 TPS65261-1的一些设置、没有遇到任何问题

此部件不再列出。 支持此部件是否中断?

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下它、稍后更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65261于2013年12月发布、当然现在已大规模生产。

    我使用 Webench 检查它、仿真没有问题。

     您的运行条件是否超出 TPS65261等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred

    您的意思是:该器件不再列出。

    TPS65261-1在 TI 网站上处于活动状态:
    www.ti.com/.../TPS65261-1
    因此、该部件支持将继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的误导性问题是“未列出”。 我将为您提供更多详细信息。

    我尝试了以下设计参数:

    VIN 1-3 = 4.5 - 15V

    Vout1 3.3V 2.00A

    Vout2 2.5V 1.50A

    Vout3 5.0V 1.00A

    环境= 85

    Open Design 打开 WebBench Designer。我看到"Initializing (正在初始化)"和"Loading (正在加载)"、然后看到"Design cannot be created (无法创建设计)"

    如果我使用"显示未找到器件的原因"、将打开一个窗口、其中我看到 Vin 14至22、这不是我想要仿真的。

    只有网站上的默认设置才能创建有效的设计。 更改了一些

    如果我尝试使用"查看所有器件"在 WebBench 工具中创建新设计、则未列出 TPS65261。

    感谢您的支持、Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

    我 已经检查过、TPS65261-1可以满足您的应用需求。

    我 还尝试了 WebBench 设计器、我得到了相同的结果:显示未找到器件的原因、输入电压为14至22V。

    我认为   WebBench 设计器中的 Vin 范围必须存在错误、我将向 TI 模型团队反馈以更正错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢你的帮助。

    您是否从模型团队获得了任何反馈?

    我今天给 WebBench 一个尝试、但没有成功。 我必须最终确定应该使用两个 TPS65261-1的 PSU。

    谢谢、

     Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

     我没有收到模型团队的反馈、我会推他们、很抱歉迟到了。

    在获得反馈之前 、我建议您在经过多次测试验证的 TI 参考设计基础上开始您的设计。

    下面是 TPS65261-1 EVM 参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TPS65261-1EVM?keyMatch=tps65261-1&tisearch=Search-EN-Everything

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    问题出在 VinMin=4.5V 的第三个。 通道 Vout3 = 5V

    我尝试了 VinMin=7V、可以创建设计。 假设对三个通道应用相同的 VinMin 和 VinMax 值。

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred

    我们被错误信息"Vin 14 to 22"误导。

    由于 Vout3=5V、当您创建设计时、您需要将最小 Vin1~3设置为大于5V。
    由于最大占空比限制、最好设置最小 Vin>=5.5V。