This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM554-Q1:LM5575-Q1的封装信息

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597357/lm5574-q1-the-packaging-information-of-lm5575-q1

器件型号:LM554-Q1

你(们)好

 LM554-Q1的封装信息写入 了 LM5574Q0MTX/NOPB 和 LM5574QMTX/NOPB。

  "0"版本和非"0"版本之间的区别是什么?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、非"0"版本的温度范围会降低至-40°C 至+125°C