This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:诊断状态超时规格

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599781/tps65381-q1-the-spec-of-diagnostic-state-time-out

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在设计 TPS65381-Q1、对诊断状态超时有疑问。

请给出建议。

问题

根据数据表 P.73、诊断状态超时描述为512ms (典型值)/

我想知道最小值。

(数据表说明)

诊断状态超时:当进入诊断状态时、如果
DIAG_EXIT_MASK 或 DIAG_EXIT 位未在512ms (典型值)内设置为1
诊断状态超时间隔到期、导致转换到安全状态。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    该器件中似乎有多个计时器、因此我已将此主题分配给一位产品专家、该专家可以帮助解决此问题。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    如果您的客户将使用 TPS65381A-Q1器件的新版本、请确保您和他们已下载该器件的新数据表。 它具有许多更新和说明、可帮助用户更清楚地了解器件运行情况。 它位于 www.ti.com/.../tps65381a-q1上 TPS65381-Q1的更新数据表不久将发布到 www.ti.com、并提供相同的更新。

    对于诊断超时、它源自器件的系统时钟、因此容差为+/- 5%、因此最小值为486ms。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回复和安排。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢你的答复。

    我会将您的答案发送给客户。

    此外、我建议客户参阅 TPS65381A-Q1数据表。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一