This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP5907:输入电压范围和相应的电压输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599869/tina-spice-lp5907-input-voltage-range-and-corresponding-voltage-output

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对 LP5907有一个简短的问题。  我希望使用1.2V 输出版本、但 我在解释数据表及其仿真行为时遇到了问题。  根据电气特性表、输入电压范围为2.2V 至5.5V。  尽管图3中的数据表中的情况更深、但图中显示了 Vout = 1.2V 时、输入电压可以低至大约1.25V、芯片将保持1.2V 输出。

现在、当在 TI 中运行瞬态模型时、似乎2.2V 最小规格已硬编码到模型中、因此如果我注入2.2V 或更低的电压、我将不会获得输出。  我只是想知道什么规格显示了器件的真实行为。  图3似乎意味着1.2V 输出版本应该能够在1.2V 左右的输入电压下运行、而明确声明的电气特性意味着其他方面。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    LP5907经过设计、表征和测试、可在建议的工作条件下运行(数据表的表6)。 2.2V 至5V 的输入电压范围是性能将满足电气特性表规格和典型特性曲线的范围。 建议运行条件之外的性能可能不符合列出的规格。

    非常尊重、
    Ryan