This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:您能不能告诉我有关&quot 的信息;TPS26602能否通过外部电阻器&quot 将电压设置为30V?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635706/tps2660-could-you-tell-me-about-can-tps26602-do-setting-at-30v-by-external-resistor

器件型号:TPS2660

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑使用 TPS26602来实现以下行为。

所以、请告诉我、因为有客户的问题。

①I 知道 TPS26602的钳位电压为38V (内部固定电压)、但它是否可以通过外部电阻器将钳位电压设置为30V?

②What①设置为""时、可以考虑某种风险?

(可以猜到。)

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    是的、我们正在研究一个输出钳位可调节的解决方案。
    但该解决方案尚未完全验证。

    您正在寻找此要求的时间表是什么?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    对于30V 过压钳位、请在 DVDT 引脚和 RTN 引脚之间连接一个260k 电阻器。
    这会将 OVC 设置为30C、在整个温度范围内的精度为20%。

    让我们知道精度是否可以接受、否则我们还有其他更精确的方法。

    此致、
    Kari。