This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:输出浪涌电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24100EVM, BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599917/bq24100-output-inrush-current

器件型号:BQ24100

尊敬的 BMC 团队:

一位客户报告了实验 bq24100EVM 时出现的以下问题。

对于他的应用、客户可以在输入端未施加电压的情况下将电池连接到 bq24100的输出端。

在这种情况下、他测量了从电池获取的高峰值电流(高达18A)。

在输入端未使用电源的情况下、在输出端施加电源时、客户是否会损坏我们的器件?

您对限制峰值电流的建议是什么?

客户的第二个问题是未连接电池时的 Vbat 电压。 他的测量值为4.3V (Vbat 为蓝光)。 这是正常行为吗?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您可以再次发送波形吗? 我无法看到波形。

    问题1:

    您是说客户将电池连接到 OUT 引脚还是电感器之后? 系统连接到何处? 您能否提供原理图供我们检查是否有任何问题?

    问题2:

    电池检测会定期上拉 BAT。 我使用我们的 EVM 进行了测试 、高电压为4.36V、波形如下所示。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的客户波形文档

    Q1:客户使用 bq24100-EVM 执行了测试、因此原理图与 EVM 相同。 客户未应用任何硬件 更改。 他将电池连接到连接器 J2、J1上无源电压。 他观察到高峰值电流从电池流入 EVM。 我确实假设这是由输出电容器引起的、但我希望确保没有电流从内部流回我们的器件、从而损坏我们的电路。

    Q2:客户获得了相同的结果、他想知道 为什么电压上升到4.36V、而电池充电终止电压为4.2V。 他会知道这是否是部件的正常行为。

    Q3:客户已观察到输入端(连接器 J1)的纹波电压和适配器热插拔期间的高峰值电流。 您是否有任何解决方案可让客户尽可能限制浪涌电流? 他再次使用 EVM 进行测试。

    e2e.ti.com/.../customer-waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    问题1:

    我使用电池仿真器和真实电池进行了测试、没有出现高浪涌电流(<3A)。 根据 EVM 原理图、BAT (C9开路)上只有一个10uF 电容器。 它不会是如此高的浪涌电流。 浪涌电流由输出电容器引起、只会通过电容器。 但是、您需要尽可能减小电池连接器和输出电容器之间的布线、以防止向我们的器件引入高电压(引线上的寄生电感)。

    问题2:

    它将注入一个恒定电流(IWAKE)来查看 VBAT 是否会增加。 它会将电压调节为高于 VOREG 的一个电平。 您可以参阅数据表第8.3.16节"电池检测"和方框图。

    问题3:

    我在 EVM 板中仍然看不到高浪涌电流、因为当适配器插入时、充电器将延迟并开始充电。 唯一会导致浪涌电流的因素是输入电容器。 如果浪涌电流会影响您的系统、您可以通过外部电路控制一个 FET 以实现软启动、或者只需实施降低浪涌电流连接器。

    此致、

    Ann Lien