This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 USB2ANY 将 UCD90320连接到 PC

Guru**** 2558690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, USB2ANY, UCD90320EVM-783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630888/ucd90320-connection-to-pc-using-usb2any

主题中讨论的其他器件:UCD90320USB2ANYUCD90320EVM-783

是否可以 使用 HPA665 USB2ANY 将 UCD90320连接到 PC???? USB2ANy 中是否有 PMBus 接头??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD90320可与 USB 转 GPIO 软件狗配合使用。

    http://www.ti.com/tool/usb-to-gpio?keyMatch=usb-to-gpio-usb

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我现在已经有一个 USB2ANY。

    因此、我不会购买新的 USB 转 GPIO 软件狗、而是会搜索其他任何使用 USB2ANY 本身的方法。

    如果您知道、请告诉我。

    感谢 U.

    此致、

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD90320是一款以 PMBus/I2C 为中心的器件、可与任何支持 PMBus/I2C 的硬件配合使用。 但 TI Fusion GUI 仅适用于 USB-TO-GPIO 软件狗。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 UCD90320evm-783的初始设置中遇到问题。 在这种情况下、需要完成的所有初始设置(和连接)是什么。 以及如何将输入连接到电路板的 Amon/DMON 引脚。

    如果您有这方面的信息、它将对我大有帮助。

    提前感谢。

    最好

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循 EVM 指南吗?

    http://www.ti.com/lit/pdf/sluubg9

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它帮助了我…

    感谢您的回答。

    任何时候都有任何定序、电流和温度监控示例。

    在该文档中、没有相关示例。

    谢谢你

    最棒的

    Ashwath。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入 有关 该应用、请参阅 www.ti.com/.../slvsdd7.pdf 的第7.4.3.2和7.4.3.3节。 谢谢 Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 对我帮助很大

    感谢您的回答。

    我是否可以知道为什么将上述参数用于...????

    提前感谢...

    此致、

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是器件在开始启用电源轨之前等待满足条件(电源轨状态、GPI 状态、LGPO 状态)的时间。
    例如、您有一个电源轨2、该电源轨2在电源轨1达到其 POWER_Good 阈值之前无法开启。
    在这种情况下、您可以将超时周期设置为0、这意味着无限等待。
    如果您如上所示设置为2ms、则器件会在生成 SEQ_ON 故障之前等待最多2ms。
    时间到期后、需要执行不同的操作。 在 CAES 中、它设置为无限期等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...那么打开延迟和序列打开时间之间的区别是什么?????

    最棒的

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    序列导通时间是检查导通相关性的时间
    接通延迟是发出 EN 信号的延迟时间。
    根据时间线、导通延迟始终在序列导通时间之后。
    请参阅 www.ti.com/.../slua815.pdf 的第4.5节

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你!!!!!
    这消除了我的疑虑!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里面临一个问题... 我将 max_turn _off 设置为100ms,--> wrute to hardware,-->选择的电源轨#2,然后再次选择电源轨#1 ............

    如您所见、最大 trun_off 设置为0.1ms。

    我已经尝试过几次了 它不会改变...它的行为就像它是一个固定的参数...

    有什么解决方案...??????

    提前感谢...

    此致、

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你一个清晰的想法

    电源轨#1

    电源轨#2

    如您所见...实际上我已将两个电源轨的 max_turn off 更改为200ms ...但 igui ISI 不接受它... 它被固定为0.1ms!!!!!!!

    谢谢、此致、

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提交报告、我们已确认并将在下一个版本中解决此问题。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...

    如果您在下一次发布时通知我、或者在发布后立即 ping 我、那将会大有帮助。??

    非常感谢!!!!

    Ashwath。