This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 PMID 引脚输出电流设置问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890, INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599759/bq25895-bq25895-pmid-pin-output-current-settings-problem

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890INA216

尊敬的 TI:

我在产品中使用 BQ25895为锂电池充电(VBUS=5V、3000mAh 锂离子 电池、Ichg=2A)。  移除 VBUS 时、使用升压模式、 我想将 PMID 输出电流设置为1.65A。

 1. BQ25895是否支持设置?  采用什么方法?

我 知道 BQ25890可以 通过 REG0A 设置 PMID 输出电流、 但通过设置 BQ25895 REG0A、PMID 输出电流发生了显著变化。  实际上、  保留了 BQ25895 REG0A BIT0~BIT3、 这是为什么?

请帮我分析、 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    bq25895升压模式输出位于 PMID 上。 bq25890/2升压输出在 VBUS 上。 PMID 和 VBUS 之间的 FET 是限流 FET。 由于 bq25895的 PMID 引脚之前没有限流 FET、因此其输出以最大输出电流运行。 如果您需要来自 PMID 输出的电流限制、可以添加 PFET、串联电流感应电阻器和差分电流感应放大器、如 INA216。 INA216输出将驱动 PFET 的栅极。