This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:结温

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592910/ucd9081-junction-temp

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

团队、

 

我的客户有以下问题。  

 

"您能通过提供有关 UCD9081额定温度的其他信息来帮助我吗? 它的额定自然通风工作温度规格为85C、数据表中未指定最高结温。 我想它的建议最大结温规格为125C、但我想与您核实。"

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我们正在检查此项、并将很快向您更新。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我得到的初始结果是结温与自然通风温度正弦没有很大的变化器件的波幅非常低、并且不会产生太多的变化。

    热量。 因此、我认为125C 过高。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、


    105C 是否正常?     


    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们建议使用85°C 以匹配自然通风温度。 这是否是您的客户的一个重大问题?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    在许多情况下、环境 T 可以是85°C。  如果是这种情况、Tj 也无法保持在85C。  我希望它会变得更热。   理想情况下、我们将达到105°C。  是的、这是一个问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于9081的功耗非常低、结温非常接近自然通风温度。他们是否会考虑温度额定值非常高的 UCD90A。
    谢谢
    Yihe