This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:升压模式 VBUS 斜升延迟问题。 (笑声)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599903/bq25890-boost-mode-vbus-ramping-up-delay-problem

器件型号:BQ25890

当 OTG 模式打开时

当我设置时、VBUS 将变为5.5V 、但问题是30ms 延迟。 因为某些 USB 设备在 VBUS 延迟时停止询问更多电流(我认为它是 USB 主机)。  

因此、这些器件的灌电流不超过500mA、我的意思是并非所有器件都灌电流。 例如、M4C、Mi pad 等就像这样。   

它是 bq25890 VBUS 延迟。

通常、升压转换输出的时间不到1ms。  

是否有任何技巧或方法可以使 bq 的 VBUS 上升周期更快?  

谢谢你。

B.

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bong、

    遗憾的是、需要30ms 的延迟才能使控制电路从降压转换为升压、如数据表的9.2.5页所述。